This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:在 MOS 启动期间提前触发异常保护。

Guru**** 2536980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160852/lm5069-exception-protection-is-triggered-in-advance-during-the-mos-startup

器件型号:LM5069

您好,我们有一个关于 LM5069的异常情况、需要您的帮助。

在我们的设计中、LM5069用于过流保护、负载为 Thermo Electric Cooler(TEC)。 这是我们的原理图。

在普通电路板上、我们通过 UVLO 启用 LM5069。 MOS 的启动波形如下: 可以看出在开孔过程中、MOS 的最大功率约为126W。

最近、我们发现了一些异常电路板、这些电路板上的 LM5069无法正常启动。 具体来说、当 MOS 开过程的功率达到30W 左右时、LM5069的定时器电容将开始异常计时、计时时间到达时、芯片输出关断、就像 下面的波形一样。

这些异常电路板在投入使用之前运行良好。  使用大约1个月后出现上述异常。  我们已经过测试、发现对采样电阻没有异常干扰。 我们有10个具有类似异常的异常样本。 用热空气设备吹扫电路板1分钟后、异常现象消失。  我们尝试对三个样本进行上述处理、结果一致。

然后、我们将这3个样本放入高温和低温循环以及高湿度测试盒(5℃- 75℃,95%)中。 在℃个样本中、在16H 周期后、异常现象再次出现、在以80 μ s 的温度进行烘烤后、,异常现象消失。 对于第二个采样、  在10H 周期,异常现象再次出现后、 当 MOS 功率为30W,当它达到39W 时、定时器电容器开始计时、器件关闭 MOS。   在以℃μ F 电  ,10分钟后进行烘烤后、定时器电容器在 MOS 功率为45.2W 时开始计时、当它达到73W 时、器件关闭 MOS。

上述测试表明温度和烘烤可能会改变问题的现象。  

我们会降低异常电路板的输入电压、相应的异常保护功率点会变小。

我们在 E2E 网站上发现类似案例,我们想知道该案例是如何解决的?  您是否对我们当前的案例有建议?

e2e.ti.com/.../lm5069-damaged-lm5069-devices-unable-to-control-inrush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    因为我们将通过电子邮件跟进此主题。 请继续通过电子邮件进行讨论、以避免重复。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh,

    感谢您的回复。 我们希望继续这里的讨论、因为电子邮件效率相对较低。

    您在电子邮件中提到"我们建议在负载侧添加浪涌限制器、以避免在热插拔负载期间产生干扰。 用例不同。抱歉、我无法分享其他客户提供的信息。"

    但在本例中、我们没有 热插拔过程。  如果芯片损坏、我们想知道温度和湿度为什么会改变这种情况。  这种现象看起来像是芯片内部或 PCB 上的一些寄生参数受到影响。  您对此看法有任何疑问或建议吗?

    此致。

    棕褐色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    是的。 一些参数似乎会影响这些单位。 我们需要从根源上找出其背后的原因。  

    这些装置是否已提交进行故障分析?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    我们已提交故障分析。 编号为  CPR221071541。

    我们移除了异常电路板上的 LM5069、并使用铁(非热空气器件)将其焊接到正常电路板上、然后将正常电路板上的 LM5069替换到异常电路板上。 发现 LM5069芯片后出现异常现象。

    现在我们怀疑芯片的封装有问题、在工作过程中会变潮、然后导致异常。

    今天我们将把有缺陷的芯片送回给您。 请帮助确认如何执行下一个分析。

    此致。

    棕褐色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    我们的质量团队将回复 CPR221071541并指导后续步骤

    此致、

    Rakesh