This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066IEVM-626:LM5066I 测试问题

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066IEVM-626, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994061/lm5066ievm-626-lm5066i-problems-with-the-test

器件型号:LM5066IEVM-626
主题中讨论的其他器件: LM5066I

您好!

我正在测试 LM5066IEVM-626评估板。

我有一些问题:

我配置 ILimit = 1.5A、在负载中、它们通过3A。 但我看不到它会限制电流。

如何判断 LM5066I 是否损坏? 但是、遥测数据读数正确并检测 OC。

可以帮帮我吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin Celma、

    感谢您的联系。

    该器件在负载电流超过1.5A 时启动计时器、并允许负载电流持续到故障计时器到期。  您能否共享输出电压、栅极、输入电流和计时器电压的测试波形进行检查?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin Celma、

    如何将过流限制设置为1.5A? 您是否更改了 EVM 上的 Rsense?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在图1.0682A (输入过流警告)中看到了限制。

    Rsense 没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在图1.0682A (输入过流警告)中看到了限制。

    Rsense 没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在图1.0682A (输入过流警告)中看到了限制。

    Rsense 没有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 上的电流限制设置为25A。 可在 GUI 上更改过流警告限值、但根据 EVM 设置、仅当负载电流超过25A 时、器件才会切断路径。

    要修改电流限制、请调整 EVM 上的 Rsense 电阻器

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为电流限制设置是根据应用而定的。

    我已更改 RSENSE = 10mOHM。

    1.我通过降低负载电阻将电流小幅增大。
    2.5A 时、它会切断输出。
    3.我提高电阻、但输出保持为0、直到我移除负载(它不会启动)。
    4.将负载放回时(1.45A)、如果负载启动。
    5.如果不卸下负载,则不会从开/关开关启动。

    现在、它甚至不会在没有负载的情况下启动。

    它损坏了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin Celma、

    器件可启动的加载值存在限制。 它取决于功率限制设置、dVdt 压摆率。

    请使用 LM5066i 设计计算器验证您的电路配置值。 设计计算器 可从 https://www.ti.com/product/LM5066I#design-development##design-tools-simulation 获取 

    现在、它甚至不会在没有负载的情况下启动。 它损坏了吗?

    Rakesh->请检查每个引脚相对于接地的阻抗。 检查 VDD、VREF 电压并验证热插拔 MOSFET 是否正常。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用另一个板(LM5066IEVM-626)检查了以下各项:

    1、RNS = 10m Ω(VCL = 26mV)-> 2.5A 电流限制->切断输出。

    2.要使其启动,必须卸下负载。

    结论:LM5066I 不是从电荷开始的

    问题:加载时系统是否有引导方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统的启动负载是多少?  

    在 LM5066i 设计计算器中填写您的系统参数并发送给我进行审核。 设计计算器 可从 https://www.ti.com/product/LM5066I#design-development##design-tools-simulation 获取 

    此致、  

    Rakesh