This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2831:输出电压过冲

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2831, TPS62825, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993794/lm2831-overshoot-of-output-voltage

器件型号:LM2831
主题中讨论的其他器件: TPS62825TLV62569

我们的电路板由5V 电源供电。

3.3V 由本地开关直流/直流转换器提供 LM2831YMF 通常工作良好、但当发生非常短的 SAG (短时断电)时、它不能正常工作。

 

5ms SAG 使 VIN 降至3V、恰好在 SAG Vout 达到3.99V 大约100us 周期后。

 

输出电压控制似乎由于 Vin 压降导致的 Vin 压降而出现故障。

 

我的问题是:

LM2831YMF 的行为是否正确? 还是某种缺陷?

如何防止这种过冲电压输出?

 

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。

    您能否分享您的应用原理图?

    为了更好地了解您的问题、 如果您能为我提供显示 SAG 事件的 VIN、VOUT、SW 和 FB 波形以及输出过压缩放功能、将会非常有用。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V to 3.3V SAG overshoot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您提供更多数据。

    我认为问题是以下一个:当 VIN 为低电平时、器件进入高占空比运行、以保持 VIN ~ VOUT。

    之后、输入上的上升压摆率对于该器件的控制环路来说太快、这 在减小占空比之前会有延迟、从而导致输出电压过冲。

    我认为、 由于 LM2831Y (500kHz 开关频率)未针对快速响应进行优化、因此很难消除此问题。

    此外 、LM2831是一 款过时的器件、对于新产品、我不建议这样做。

    我建议查看更具竞争力的新产品、例如 TPS62825 (高性能)或 TLV62569 (成本优化型)。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。