Other Parts Discussed in Thread: LM2831, TPS62825, TLV62569
主题中讨论的其他器件: TPS62825、 TLV62569
我们的电路板由5V 电源供电。
3.3V 由本地开关直流/直流转换器提供 LM2831YMF 通常工作良好、但当发生非常短的 SAG (短时断电)时、它不能正常工作。
5ms SAG 使 VIN 降至3V、恰好在 SAG Vout 达到3.99V 大约100us 周期后。
输出电压控制似乎由于 Vin 压降导致的 Vin 压降而出现故障。
我的问题是:
LM2831YMF 的行为是否正确? 还是某种缺陷?
如何防止这种过冲电压输出?
提前感谢您。