This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:FB 引脚处的电容器(TPS54560)

Guru**** 2797315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993758/tps54560-capacitor-at-fb-pin-tps54560

器件型号:TPS54560

您好!

我们在其中一个 PCB 中使用了其中的两个器件。 我们使用了典型的应用电路、并且也遵循了数据表中的所有指南。 我们在 FB 引脚和接地之间添加了一个1nF 电容器、以减少输出端的噪声。 负载电流很 小、约为50mA。 我测量的波纹大约为100mV、输出频率为12kHz。 当我移除 FB 引脚上的电容器时、纹波会减少到近一半、其频率会增加到两倍。 我们的设计中没有该频率。 即使在空载条件下、输出端也会出现类似的纹波(100mV)。

 一位 TI 同事向我发送了一份电子表格来进行设计计算。 我使用它来计算设计值。 我们的设计中具有相对相似的值。 我看到的问题是在 FB 引脚上添加一个电容器。 正如我提到过的、我在使用和不使用该电容器的情况下测量输出端的不同纹波电平。 我已经检查 了2个单独的 PCB、它们具有相似的响应。

数据表或电子表格中没有关于 FB 引脚电容的任何信息。 实际上、从纹波电平的角度来看、我们希望 通过在 FB 引脚上添加电容器来获得更好的响应、但引脚似乎对 FB 引脚上的电容值非常敏感。

在这方面有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、一般而言、我们不建议在 FB 节点上使用电容器、因为这会产生可能导致系统不稳定的极点。 另一个可能导致 FB 节点噪声问题的因素是布局、一般而言、我们将顶部和底部反馈电阻器靠近 IC 放置、这样噪声耦合就很小。 我们需要使 FB 走线保持短路、以避免噪声耦合。  


    您是否有适合您设计的原理图? 或者、您也可以查看下面系统组件设计的电子表格、或者 Webench 是另一个检查组件选择的来源

    通常、输出电压纹波频率与您的开关频率相同。  

    e2e.ti.com/.../5773.TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls

    谢谢

    -Arief  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您发送电子邮件。 下面是我们的设计原理图。 我检查了布局、 顶部和底部反馈电阻器尽可能靠近 IC、FB 走线短路。 供参考、我们修改了设计、并从设计中移除了电容器(C277)。

    此致、

    Mohsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohsen、

    此设计看起来合理、我的一个问题是、对于5V 电源、输出电容器可能会因10V 额定值而严重降额。  
    降额后、您需要大约88uF - 100uF 的输出电容器。 负载为4A 时、您是否有 SW 节点示波器波形?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    下面是 SW 鼻的示波器捕获。 实际上、考虑到 TI 芯片功能、我们设计了提供4A 电流的电路、但我们没有该负载电流。 我们电路中的负载电流小于0.5A。 示波器捕捉显示了转换器在 DCM 模式下的工作情况。

    此致、

    Mohsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohsen、  

    波形看起来正常。 只要波形在 CCM 模式下看起来稳定、我认为应该可以。  

    我担心 FB 节点上额外的1nF 可能会导致系统不稳定、并导致不规则的开关、从而导致输出电压纹波上升。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您发送电子邮件。 根据示波器捕获、我认为转换器在我们的应用中以 DCM 运行、而不是以 CCM 运行。

    实际上、我正在寻找从该观察结果中学到的一课、我意识到 FB 引脚对引脚节点上的电容值很敏感、我们需要在布局级别考虑此参数/限制。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Mohsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Mohsen、如果您有任何其他问题、请告知我们。  
    我现在将关闭该线程

    谢谢

    -Arief