Other Parts Discussed in Thread: LM5177
尊敬的团队:
我计划使用 LM5177作为直流/直流转换器输出 Vout (5-48V)和 Iout (5A)、该输出将转到下一级电力输送 PD 器件。 如果集成 DAC 的 PD 器件中有一个 IFB 引脚可以灌/拉电流、我是否可以使用该 IFB 引脚将电流灌入/拉入 LM5177的 fb 引脚以实现控制环路?
此外、由于 PD3.1规范要求、我需要动态更改 LM5177的 Vout/Iout、范围为48V 至5V 和5A 至3A。 库仑我(__LW_AT__是否必须使用输出电压跟踪功能 Δ Σ DTRK 和 ATRK)来执行此操作? 我可以使用具有灌电流/拉电流功能的 IFB 来实现这一点吗?
谢谢!
迪伦