This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:输出电压/电流动态变化

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161387/lm5177-output-voltage-current-dynamic-changing

器件型号:LM5177

尊敬的团队:

我计划使用 LM5177作为直流/直流转换器输出 Vout (5-48V)和 Iout (5A)、该输出将转到下一级电力输送 PD 器件。 如果集成 DAC 的 PD 器件中有一个 IFB 引脚可以灌/拉电流、我是否可以使用该 IFB 引脚将电流灌入/拉入 LM5177的 fb 引脚以实现控制环路?

此外、由于 PD3.1规范要求、我需要动态更改 LM5177的 Vout/Iout、范围为48V 至5V 和5A 至3A。 库仑我(__LW_AT__是否必须使用输出电压跟踪功能 Δ Σ DTRK 和 ATRK)来执行此操作? 我可以使用具有灌电流/拉电流功能的 IFB 来实现这一点吗?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    要更改输出电压、我可以根据我的理解使用 PD 器件的 IFB 或 ATRK/DTRK (使用内置 MCU 的 PD 器件的模拟和数字信号)。 要更改输出电流、它与负载调节和电流控制环路更相关、我只需确保我的电压/峰值电流控制环路正常工作、并使用 IMONOUT 功能将最大输出电流限制为5A。 因此、无论输出从48V/5A 动态更改为48V/任何低于5A (可能为3A)的电流、它都能正常工作。 此外、如果我需要从48V/5A 动态更改为24V/3A、那么我只需要更改 PD 器件的 IFB 引脚的灌电流/拉电流。

    我的理解是否正确?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您使用 E2E 论坛、是的、可以通过 ATRK 和 DTRK 引脚轻松更改输出电压、至于您可以通过 调整 ISNS 引脚选择在恒定电流模式下运行的电流、它们将决定流入负载的恒定电流是多少。

    希望这能解答您的问题

    BR、

    Haroon