我们的设计中包含上述升压电路(使用 webench 电源设计器设计、输入电压为4.5V、输出电压为12V) 我们现在遇到了两次问题、其中升压电路似乎卡在不正确的状态、在100%占空比下打开 MOSFET (Q11)、从而产生非常大的电流(受5A 电源限制)、从而导致 MOSFET 发生故障并受损。 两次发现问题的设备都在问题出现之前运行了数月。
在这两个故障中的一个,我们在对器件进行下电上电(4-5次)后仍然存在此问题,通过移除 MOSFET 并为器件供电,我们能够确认没有问题,我们连接了 MOSFET,并在重新上电时解决了此问题。
第二个故障未能尽快捕获、导致 MOSFET 熔断、再次导致极高的电流。 移除它并替换为已知正常的电压后、我们看到大电流大部分消失(仍比预期高~400mA)、升压输出电压为~23V、明显高于预期。 尝试使用12V 电压供电后、输入电流跳回到5A (受电源限制)、然后导致 MOSFET 再次发生故障。
我们已经为数百个这些器件供电、断电、 使用了该问题、但仅看到了该问题两次、因为我们与器件的唯一交互是在设计中使用 BOOST_EN 线来打开和关闭电路、因此我们很难找到可能会导致问题的任何方法。 我们希望了解这种故障发生在故障发生前几个月正常运行的器件上的原因? 我们将来是否可以采取措施来避免这种故障?