This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:输出端口浪涌保护

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994650/tps25982-surge-protection-on-output-port

器件型号:TPS25982

您好!

在 TPS259827ONRGER 的 VOUT 上执行浪涌测试时遇到问题。

在 OUT 设计中、VOUT 的电压可以是5V、12V 或24V、具体取决于输入电压。 输出电流可高达8.7A。 VOUT 和 GND 之间有三个组件、如下所示。

- 0.1uF/50V 陶瓷电容器(靠近 TPS259827ONRGER 的输出引脚)。

- TVS、SMAJ45A (仅次于下面的第三个组件)

-晶闸管、TISP4040H1BJR-S (靠近输出连接器)

浪涌测试是使用1kV、10/700us 波完成的。 我们发现它在正脉冲(即使没有 TVS)期间传递、但在负脉冲(有 TVS)期间失败。 TVS 用于 ESD 目的、但也应吸收负浪涌脉冲。 但是、测试结果显示它不起作用。 由于输出电流为8.7A、我们无法在浪涌期间将任何电流限制部件串联放置 在 VOUT 中、而不会导致压降和热问题。

我们注意到、在 TPS25982数据表的应用电路中、使用肖特基二极管(B520C-13-F)来吸收负尖峰。 该负尖峰是否还包括负浪涌脉冲? 您能否提供任何建议来保护电子保险丝 VOUT 免受我们测试的浪涌波的影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    感谢您的支持!  

    TPS25982器件在 VOUT 引脚上的最小额定电压为-0.8V。 因此、保护器件应将电压钳制在-0.8V 以下。

    当在 TVS   SMAJ45A 上施加1kV 的负脉冲时 、Vf 可能高达5V、高于0.8V、并可能导致器件发生故障。

    因此、我们建议 Vf 小于0.8V 的肖特基二极管。 您可以使用 B520C-13-F 开始测试、如果需要、请选择不同的肖特基二极管来吸收 1kV、10/700us 波。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复。 我们将在下一次浪涌测试中尝试使用不同的肖特基二极管。

    此致!

    Michael