您好!
在 TPS259827ONRGER 的 VOUT 上执行浪涌测试时遇到问题。
在 OUT 设计中、VOUT 的电压可以是5V、12V 或24V、具体取决于输入电压。 输出电流可高达8.7A。 VOUT 和 GND 之间有三个组件、如下所示。
- 0.1uF/50V 陶瓷电容器(靠近 TPS259827ONRGER 的输出引脚)。
- TVS、SMAJ45A (仅次于下面的第三个组件)
-晶闸管、TISP4040H1BJR-S (靠近输出连接器)
浪涌测试是使用1kV、10/700us 波完成的。 我们发现它在正脉冲(即使没有 TVS)期间传递、但在负脉冲(有 TVS)期间失败。 TVS 用于 ESD 目的、但也应吸收负浪涌脉冲。 但是、测试结果显示它不起作用。 由于输出电流为8.7A、我们无法在浪涌期间将任何电流限制部件串联放置 在 VOUT 中、而不会导致压降和热问题。
我们注意到、在 TPS25982数据表的应用电路中、使用肖特基二极管(B520C-13-F)来吸收负尖峰。 该负尖峰是否还包括负浪涌脉冲? 您能否提供任何建议来保护电子保险丝 VOUT 免受我们测试的浪涌波的影响?
谢谢!