This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702-Q1电源正常

Guru**** 2520850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994195/lp87702-q1-lp87702-q1-power-good

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

您好!

LP87702的电源正常激活需要多长时间?
是否有机会缩短它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PG0_CTRL (0x18)和 PG1_CTRL (0x1A)寄存器中的 PG0_RISE_DELAY 和 PG1_RISE_DELAY 字段控制电源正常状态的去抖延迟。 从图中可以看到、该位设置为1意味着11ms 的延迟。 将该位 µs 为0可将延迟缩短至大约7 μ s。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据 LP87702的 PG0_CTRL (0x18)和 PG1_CTRL (0x1A)复位值为0h、但测得的实际加电时间约为10ms、因此客户想问根本原因 LP87702的 OTP 默认值是否设置为1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    默认复位值取决于使用的 OTP。 对于目录 LP87702K-Q1和 LP87702D-Q1解决方案、可从以下文档中找到 OTP 默认值。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu593

    两个器件的 PGx_RISE_DELAY 都设置为11ms。

    此致、

    Samuli Piispanen