This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29330:即使应用了时钟信号、bq29330看门狗计时器也会超时。

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137469/bq29330-bq29330-watchdog-timer-is-timed-out-even-though-a-clock-signal-is-applied

器件型号:bq29330

您好!

我在使用 bq29330电池保护 IC 时遇到了一些问题。 我使用其中的两个 IC 来保护2个由4节串联18650锂离子电池组成的并联组。 每个 IC 通过单独的 I2C 总线与 MCU 通信。 32kHz 看门狗信号由 MCU 提供并由内部计时器生成。 对于前两个地址(status 和 output_ control),两个 IC 的内存内容都是0x8,对于所有其它地址,内存内容都是0x0。 这意味 着状态 B3 (WDF)位被置位、这意味着不应用32kHz 信号。 但是、在使用逻辑分析仪测量 I2C 信号时、我可以确认连续施加32kHz、而不会中断、即使在实际 I2C 通信期间或接近实际 I2C 通信期间也是如此。 施加信号的频率在31.95kHz 至32.05kHz 之间变化、其占空比约为60%。

您对如何解决此问题有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    是否可以将看门狗频率增加到32.768kHz? 这是数据表中指定的时序、我不确定这是否会导致问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以使用应用 MCU 的计时器生成的最接近频率为32.786kHz、但 IC 的内部寄存器仍然指示看门狗超时。 时钟频率是否需要精确地达到32.768kHz 或是否存在容差? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、  

    如果您更改占空比、是否有任何变化? 时钟信号的电压是多少? 这是一个非常旧的器件、因此文档有限。  

     WDDIS 位的状态是什么? 确保该位被清零。 另外,确保按照数据表中详细说明清除 LTCLR 故障标志(锁 存区清除(LTCLR))

    使用此保护器有什么特殊原因吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon