This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075不热、但充电电流在几秒钟内循环开关。 为什么?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994912/bq24075-bq24075-not-hot-but-charging-current-cycles-on-and-off-over-several-seconds-why

器件型号:BQ24075

您好!

我将使用 BQ24075和 BQ27441来管理6600mAhr LiPo 电池。  一切似乎都正常工作、除了充电时、充电电流会在几秒钟后切断、然后大约需要8秒钟左右才能再次开始充电。  发生这种情况时、充电电流约为495mA、电池电压约为3.7V、电源电压为5.2V。 不存在系统负载。

如果系统在电池充电至4.1V 之前保持运行、则系统 以大约100mA 的电流持续充电。 芯片几乎就像过热一样、但触摸时感觉不是很热。

我将 EN1和 EN2设置为500mA 输入电流、因此这看起来不错。 默认设置下、TMR 为悬空状态。 ILIM 为1.5k 至 GND。 ISET、1.8k。

这是正常行为吗? 如果这是我能做的最好的事情、那么我似乎注定要充电很长的时间。

感谢您的任何想法或建议。

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    欢迎使用 E2E!

    您能否共享 BAT 电压、SYS 电压、TS 电压的波形?

    是否可以共享原理图拉链、以便我们验证配置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈! 我想知道了、但这是我的器件上的一个意外错误。

    我已经加入了一个非常简单的网络来切换输入电流、具体取决于使用的是 USB 输入插座还是桶形连接器。 这包括用于隔离输入源的肖特基二极管、以及这两个输入上的1uF 电容器。 我在输入源上还有10k 个下拉电阻器、以确保逻辑"0"路由到适当的"en"输入以进行电流设置。

    但事实证明、通过肖特基二极管隔离 USB 输入与桶形输入的泄漏电流在被10k 下拉时足以将 EN1处的电压升高到开关阈值。 这会将芯片置于"待机"状态、而不是进行充电。

    然后、由于 USB 输入上的1uF 电容器在该开关点周围缓慢充电和放电、反馈会比较慢。 我不是完全确定那里发生了什么、我也没有时间来进行这种事情。 EN1输入阻抗是否随状态变化?

    无论如何、通过更强的(3k)下拉来解决该问题、从而确保 EN1上的"0"良好。

    Thx、

    道格