您好!
我将使用 BQ24075和 BQ27441来管理6600mAhr LiPo 电池。 一切似乎都正常工作、除了充电时、充电电流会在几秒钟后切断、然后大约需要8秒钟左右才能再次开始充电。 发生这种情况时、充电电流约为495mA、电池电压约为3.7V、电源电压为5.2V。 不存在系统负载。
如果系统在电池充电至4.1V 之前保持运行、则系统 以大约100mA 的电流持续充电。 芯片几乎就像过热一样、但触摸时感觉不是很热。
我将 EN1和 EN2设置为500mA 输入电流、因此这看起来不错。 默认设置下、TMR 为悬空状态。 ILIM 为1.5k 至 GND。 ISET、1.8k。
这是正常行为吗? 如果这是我能做的最好的事情、那么我似乎注定要充电很长的时间。
感谢您的任何想法或建议。
道格