请查找附件。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lin:
在示波器快照中、Vin 上升的速度有多快? 在我看来、Vin 的上升沿耦合到 LDO 的输出。 确认这一点的一种方法是尝试在 LDO 的 Vin 上创建较慢的斜坡、并观察 Vout 是否仍在执行此操作。 您是否认为这是您可以在电路板上尝试的东西?
此外、是否还有其他可通过 Vin 输入打开的充电路径?
在启动期间、输出端是否有任何类型的负载? 如果是、负载是多少?
此致、
Jason Song
附件已更新、谢谢。
e2e.ti.com/.../2450.ldo-vout-existed-before-enabled-0411.pdf
添加了更多详细信息、期待您的回复、谢谢!
即使 EN 接地、也存在 Vout。 请参阅最后一页。
尊敬的 Lin:
您发现有多少个器件具有不起作用的 EN? 如果输出从 Vin 开始、即使 EN 接地、在我看来 EN 引脚似乎已损坏。 我建议您更换另一个新的 LDO 并重复您的上一个实验以执行 ABA 交换测试。
A-B-A 交换 方法是一种简单的交叉检查测试、可确认发现的问题不是系统性的。 A-B-A 交换 方法。 (1)从原始故障电路板上拆下疑似故障的组件(A)。 (2)将怀疑有问题的组件(A)更换为已知良好的组件(B)、并检查原电路板现在是否正常工作。
此致、
Jason Song