This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:EN 启用前存在 Vout

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992301/tps798-q1-vout-is-existed-before-en-enabled

器件型号:TPS798-Q1

请查找附件。 谢谢。

e2e.ti.com/.../3323.ldo.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    在示波器快照中、Vin 上升的速度有多快? 在我看来、Vin 的上升沿耦合到 LDO 的输出。 确认这一点的一种方法是尝试在 LDO 的 Vin 上创建较慢的斜坡、并观察 Vout 是否仍在执行此操作。 您是否认为这是您可以在电路板上尝试的东西?

    此外、是否还有其他可通过 Vin 输入打开的充电路径?

    在启动期间、输出端是否有任何类型的负载? 如果是、负载是多少?  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件已更新、谢谢。

    e2e.ti.com/.../2450.ldo-vout-existed-before-enabled-0411.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:  

    感谢您进行更多采购。 我对您提供的最新示波器截图有疑问。  

    对于这个、它与您共享的上一个非常不同、在我看来、Vin 和 EN 连接在一起、并且输出执行正常启动、并且输出已达到设定的目标。 您能帮我了解这一个与上一个之间的区别吗?  

    一个建议是尝试移除 R1861以查看它是否会产生影响。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了更多详细信息、期待您的回复、谢谢!

    e2e.ti.com/.../ldo-vout-existed-before-enabled-0413.pdf

    e2e.ti.com/.../figure0413.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:  

    感谢您进行额外的测量。 在此步骤中、我们通过电话连接。 我会说中文、我将通过私人邮件向您发送我的联系人。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 EN 接地、也存在 Vout。 请参阅最后一页。

    e2e.ti.com/.../figure0414.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:  

    您发现有多少个器件具有不起作用的 EN? 如果输出从 Vin 开始、即使 EN 接地、在我看来 EN 引脚似乎已损坏。 我建议您更换另一个新的 LDO 并重复您的上一个实验以执行 ABA 交换测试。  

     A-B-A 交换 方法是一种简单的交叉检查测试、可确认发现的问题不是系统性的。  A-B-A 交换 方法。 (1)从原始故障电路板上拆下疑似故障的组件(A)。 (2)将怀疑有问题的组件(A)更换为已知良好的组件(B)、并检查原电路板现在是否正常工作。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新电路板的3个新 LDO 的结果相同。 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:  

    请给我一些时间、以便我在结束时对此进行调查 让我们计划在早上进行快速同步。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:  

    由于我们已将支持转移到直接电子邮件、我现在将关闭该主题。 如有必要、请随时发布更新。  

    谢谢、  

    Jason Song