This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:或具有以下特性的任何电源开关

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994628/tps22810-or-any-power-switch-with-the-following-characteristics

器件型号:TPS22810

我需要电源开关。 主要特性包括:

  • 电源(Vin)是12V 铅酸、深度放电电池(Vmax ~ 15V?)
  • 负载可能高达2A
  • 它必须被触发/打开/用一个3.3V - 5V 的低电平有效信号为负载供电

我已在 TI 的目录中搜索具有这些功能的器件、但迄今为止未找到匹配项。 我在"负载开关"和"高侧开关"中进行了搜索。 请告诉我、我忽略了某些内容、并向我提供一个或多个器件型号。

FWiw:TPS22810可以工作、但它是"高电平有效"的事实除外。 这将需要将我的"低电平有效"信号反相、 从而增加组件数量和成本。 TI 的"电源管理"是否意味着提供"高电平有效"控制信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seamus、

    我们的使能端低电平选项在此受到限制。 因此、我建议将 TPS22810等器件与 EN 信号上的逆变器配合使用。 反相 EN 信号还允许使用高侧开关、如果系统需要、高侧开关可提供更多保护功能。

    谢谢、

    Shreyas