请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 我需要电源开关。 主要特性包括:
- 电源(Vin)是12V 铅酸、深度放电电池(Vmax ~ 15V?)
- 负载可能高达2A
- 它必须被触发/打开/用一个3.3V - 5V 的低电平有效信号为负载供电
我已在 TI 的目录中搜索具有这些功能的器件、但迄今为止未找到匹配项。 我在"负载开关"和"高侧开关"中进行了搜索。 请告诉我、我忽略了某些内容、并向我提供一个或多个器件型号。
FWiw:TPS22810可以工作、但它是"高电平有效"的事实除外。 这将需要将我的"低电平有效"信号反相、 从而增加组件数量和成本。 TI 的"电源管理"是否意味着提供"高电平有效"控制信号?