This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:长时间使用后不响应请求

Guru**** 1417350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27411-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990977/bq27411-g1-do-not-respond-to-requests-after-longly-using

器件型号:BQ27411-G1

您好!

我们使用 BQ27411-G1。 由于器件无法读取电池信息、我们不时会在几个月内收到客户提供的器件。 几乎每次 BQ27411-G1都不响应请求。 电池完全放电或断开电池几秒钟即可解决问题。 在这种情况下、我们会尝试了解 BQ27411-G1可以保持沉默吗? 我们在这种情况下应该做些什么。 我们看到的唯一方法是设置额外的密钥、以便在发生这种情况时在短时间内断开 BQ27411-G1的电源、但该解决方案是奇怪的、需要额外的组件。 您可能会说为什么会发生这种情况、我们可以做什么?

此致、
Aleksei。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否与电量监测计 NACKing 共享地址/不响应命令的任何通信捕获?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。    因此,这是三次尝试。 它们看起来是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样它看起来就像在示波 器 https://disk.yandex.ru/i/b6vkRvPO71c9lA 上一样(无法插入图像)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您是否有任何意见、您的请求有什么问题或 BQ27411-G1有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人有类似的麻烦吗? 也许有人可以建议使用其他电量监测计 IC、哪种 IC 工作更稳定?