This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180的软启动?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994289/ucc28180-soft-start-of-ucc28180

器件型号:UCC28180

你(们)好

为了降低浪涌电流、对 Vcomp 引脚进行了调整、以使初始启动延迟。
但有一个问题。

条件
输入:90~265Vac
输出:380V 直流2A

问题
-当输出更改为0A=>2A 时,将生成输出电压骤降(380V=>320V)。
是否有办法解决这个问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对此器件的关注。

    Vcomp 参数不应对浪涌电流产生很大影响。 但是、如果您具有较慢的电压环路带宽、则压降应更大。

    是否可以尝试在输入滤波器导管上添加 NTC 以避免浪涌电流?

    如果只能调节 Vcomp 引脚、则需要在启动速度和电压下降之间实现平衡。

    希望这对您有所帮助。