请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 你(们)好
为了降低浪涌电流、对 Vcomp 引脚进行了调整、以使初始启动延迟。
但有一个问题。
条件
输入:90~265Vac
输出:380V 直流2A
问题
-当输出更改为0A=>2A 时,将生成输出电压骤降(380V=>320V)。
是否有办法解决这个问题?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
为了降低浪涌电流、对 Vcomp 引脚进行了调整、以使初始启动延迟。
但有一个问题。
条件
输入:90~265Vac
输出:380V 直流2A
问题
-当输出更改为0A=>2A 时,将生成输出电压骤降(380V=>320V)。
是否有办法解决这个问题?
谢谢