This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]:适用于高电流大功率应用的优先级电源多路复用器解决方案?

Guru**** 2614625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7481-Q1, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994555/faq-priority-power-mux-solution-for-high-current-high-power-application

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7481-Q1LM74800-Q1

高电流优先级电源多路复用器应用的推荐解决方案是什么?

相关产品:LM7480-Q1和 LM7481-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    背景:
    TI 拥有可满足低于6A 电流要求的集成电源多路复用器器件。 请参阅 《电源多路复用器基础知识应用手册》。 但是、建议大于6A 的应用、优先级电源多路复用器使用 LM7480-Q1或 LM74810-Q1以及外部 MOSFET。
    图1显示了在高电流应用中使用 LM74800-Q1的优先级电源多路复用器。

    图1:使用 LM74800-Q1的优先级电源多路复用器

    优先电源多路复用器解决方案:
    当两个主电源都存在时、应优先考虑主电源、并且系统应由独立于电源电压电平的主电源路径供电。 如果没有主电源或主电源降至指定的欠压电平、则下游应切换到辅助电源路径。
    AUX 通道的 OV 连接来自主电源路径。 U2的 OV 下降阈值设置为初级电源的欠压电平。 在正常运行期间、主路径打开。 U2的 OV 为高电平、这会使 Q4的栅极保持关断状态、从而断开到负载的辅助电源路径。 当初级电源电压下降或达到设定的欠压电平时、Q2关断、断开初级路径。 μs、U2的 OV 阈值变为低电平、并且在延迟6 μ s (典型值)后 HGATE 开始上升。 HGATE 的栅极驱动强度为53 μA。 Q5可 μA 高达600 μ A 的更高栅极驱动电平、从而实现 Q4的快速导通。 主路径上的 U1保持有效、使 Q2保持导通状态、因为其与电源的关系由辅助路径供电。 当主电源连接回时、系统输出立即连接到主路径。 U2的 μs 变为高电平、Q4在3 μ s (典型值)内关断。

    图2:优先级电源多路复用器–从12V 主电源切换到10V AUX

    图2显示了从12V 主电源切换到10V AUX 的切换。 当一次侧降至10V 以下时、AUX 的 OVP 条件将被清除、OVP 电压降至1.1V 以下、并且 AUX 的 HGATE 将打开。 在切换期间、VOUT 从12V 平稳转换到10V、而不会出现任何压降。

    参考:应用手册中的设计6: 使用理想二极管控制器并具有强大反向电池保护功能的六种系统架构