This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:有关 DCR010505的隔离详细信息

Guru**** 2530650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994432/dcr010505-isolation-details-about-dcr010505

器件型号:DCR010505

您好!

我使用  DCR010505U IC 为单位增益电压传感器提供隔离式+5V 电源。 该电路主要用于感测来自 Y 形变压器的交流样本。 问题是、数据表上显示 IC 的隔离是1s 闪存测试中的1kV 隔离。 还有一个规格是最大连续工作电压为60V DC。 您能否详细说明一下隔离对该 IC 意味着什么? 下面的示例原理图 。  

谢谢、

Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、

    我已经联系过团队、我们将在今天或星期一与您联系。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    正确、对于1秒的闪存测试、这些器件的隔离额定值为1kV。  此产品具有工作隔离功能、仅用于信号隔离。 不应将其用作需要增强型隔离的安全隔离电路的一部分。

    连续工作电压规格是 VIN 和 VOUT 接地之间的电势。 此器件不能在持续电压大于60VDC (SELV)的情况下运行。

    好的、Jason