请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCR010505 您好!
我使用 DCR010505U IC 为单位增益电压传感器提供隔离式+5V 电源。 该电路主要用于感测来自 Y 形变压器的交流样本。 问题是、数据表上显示 IC 的隔离是1s 闪存测试中的1kV 隔离。 还有一个规格是最大连续工作电压为60V DC。 您能否详细说明一下隔离对该 IC 意味着什么? 下面的示例原理图 。

谢谢、
Nirav