This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:使用 Rset 动态调节输出电压

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993979/lm5180-q1-regulating-output-voltage-dynamically-with-rset

器件型号:LM5180-Q1

大家好、团队、

您能否确认我们是否可以 使用 Rset 电阻器调节输出电压? 我们使用 EVM 对其进行了测试(修改后)、它运行良好。 该配置可确保 FB 电流不会大于建议的100uA。

我们有12V 的导通输入、希望能够将输出配置为18V、24V、30V、36V (能够在器件运行时进行更改)。

我可以离线共享 EVM 修改原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BART、

    FB 电阻器与 RSET 电阻器之比可设置输出电压。 我唯一的顾虑是确保设计在列出的所有条件下都能正常运行。 12V 至36V 的输出电压将具有较大的占空比范围。 检查 Excel 计算器快速入门设计工具 、以确保您的所有条件均可根据需要工作。

    Sam