请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180-Q1 大家好、团队、
您能否确认我们是否可以 使用 Rset 电阻器调节输出电压? 我们使用 EVM 对其进行了测试(修改后)、它运行良好。 该配置可确保 FB 电流不会大于建议的100uA。
我们有12V 的导通输入、希望能够将输出配置为18V、24V、30V、36V (能够在器件运行时进行更改)。
我可以离线共享 EVM 修改原理图。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
您能否确认我们是否可以 使用 Rset 电阻器调节输出电压? 我们使用 EVM 对其进行了测试(修改后)、它运行良好。 该配置可确保 FB 电流不会大于建议的100uA。
我们有12V 的导通输入、希望能够将输出配置为18V、24V、30V、36V (能够在器件运行时进行更改)。
我可以离线共享 EVM 修改原理图。
谢谢
BART、
FB 电阻器与 RSET 电阻器之比可设置输出电压。 我唯一的顾虑是确保设计在列出的所有条件下都能正常运行。 12V 至36V 的输出电压将具有较大的占空比范围。 检查 Excel 计算器快速入门设计工具 、以确保您的所有条件均可根据需要工作。
Sam