请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410 我的项目中使用 LM3410YMF 芯片、第一批 LM3410工作正常、第二批 LM3410工作不正常。
LM3410正常工作时、屏幕打印为 SSZB。 测量2个引脚和4个引脚之间的阻抗为84K 欧姆。 当 LM3410不能正常工作时、屏幕打印为 SSZB、但引脚1附近有一个点。
测量2个引脚和4个引脚之间的阻抗为6Mohms。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.