This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:某些芯片无法正常工作

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993299/lm3410-some-chips-don-t-work

器件型号:LM3410

我的项目中使用 LM3410YMF 芯片、第一批 LM3410工作正常、第二批 LM3410工作不正常。

LM3410正常工作时、屏幕打印为 SSZB。 测量2个引脚和4个引脚之间的阻抗为84K 欧姆。 当 LM3410不能正常工作时、屏幕打印为 SSZB、但引脚1附近有一个点。

测量2个引脚和4个引脚之间的阻抗为6Mohms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vito、

    您是否有该设计的原理图?  引脚4上是否有上拉电阻器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有拉4引脚上的电阻器、它直接通过电平转换芯片到达 CPU 的 PWM 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vito、

    如何对 LM3410施加电压?  DIM 能否在 LED_3V3_HIGH 前变为高电平?

    您是否在 LM3410引脚4上测量了 DIM 电压?

    另一件要尝试的事情是移除 R1106并将 DIM 连接到尚未上电的电路板或器件上的 LM3410的 VIN 引脚、以查看其是否正常工作。

    什么是 LED 负载(LED 堆栈电压)?

    此致、