This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:EN 输入操作:PSpice 模型

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990869/tps25980-en-input-operation-pspice-model

器件型号:TPS25980
主题中讨论的其他器件: TPS25982

您好!

尊敬的 Sirs:

仿真模型或集成电路有问题? 在仿真电路中、我使用 EN 输入来打开/关闭 TPS25980 (TPS25982) IC。

如果 EN 输入变为低电平状态,输出将在大约0.7ms 后禁用,输出电容器将由 IC 放电,电流仅受电容器的 ESR 限制。 这种工作方式是真正的 IC、还是仅 PSpice 仿真模型缺陷?

提前感谢

Mikhail Pavlovets

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    欢迎使用 e2e。  

    当 EN 变为低电平时,输入电压是多少? 输出电容器是否在0.7ms 后放电?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为24V (无变化)。 是的、当 EN 更改为低电平时、输出电容在0.7ms (延迟时间)后快速放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    IC 功能是、当您将 EN 设为低电平时、器件将在一定的 us 延迟内关闭、这将取决于输出引脚上的 RC 时间常数。 当器件关断且输入电压为24V 时,电流不能流回电源,输出电容器将通过输出电阻对电流进行放电。 您能否共享模型文件或波形?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel、

    我要感谢你的快速答复。

    我对 IC 运行的理解是相同的、我在内部没有发现任何放电电路(根据数据表)。

    遗憾的是、我无法附加包含测试仿真电路图片的文件以及包含注释的结果。 它是简单的测试电路(输入和输出电容、负载电阻和使能脉冲)。 根据仿真、如果输出电容的 ESR 为0.2欧姆、则放电电流峰值约为-80A (流入 IC 内部)。

    尊敬的您

    Mikhail Pavlovets

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    该模型的响应时间可能不准确、但电流不应返回 IC。 您是否正在使用 PSpice? 您是否在上传文件时遇到问题或电路是否处于 NDA 状态?  

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel、

    我使用 OrCAD (PSpice)版本17.4-2019。 您可以使用 Webench Design Center 的仿真文件(上传文件 slvmd39.zip)重复我的仿真。 您只需修改 EN 输入电路:电阻分压器使用脉冲源(td=0.5ms、tW=12ms、t=50ms、tr 和 tf =20us、仿真系统配置不变)。 在这种情况下,反向电流峰值大于110A。  

    但是、这个问题与仿真模型无关、主要问题是实际的 IC 运行。 在 TPS25980x (和 TPS25982)的 TI 数据表中,有有关使用 EN 输入启动的信息(波形),但如果使用 EN 输入禁用 IC,我找不到波形。

    您能否通过 EN 输入提供禁用 IC 期间输出电流和电压的测量波形信息?  

    此致

    Mikhail Pavlovets

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    我可以提供波形。 您是否有用于评估的 EVM? 使用 EVM 评估器件将为您提供更好的了解  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel、

    如果我有 EVM、那么我没有任何问题!

    谢谢你

    此致

    Mikhail Pavlovets

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    我可以在下周中之前分享波形。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    请查看波形。 它们清楚地表明、不存在反向电流。

    1.3A 负载  

    2.仅容性负载  

    此致

    Kunal Goel