This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564201:有关 TPS564201噪声的查询。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993329/tps564201-inquiries-regarding-noise-of-the-tps564201

器件型号:TPS564201

您好、TI 专家。

以下电路使用 TPS564201进行配置。

-直流/直流块:4A (13V→5V)

如果在电路上施加 C299 (51pF、50V 可选)、则会产生噪声、如果移除 C299、则噪声消失。

Q1)电路是否存在任何问题? 您能否检查噪声的原因?

Q2)、对于 C299、它是可选的、但如果我将其删除、是否存在任何问题?

如果您有任何需要的数据、请告诉我们。

请检查并回答。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    这意味着什么类型的噪声? 您是否有相关波形? 原理图看起来不错、但最好提供 PCB 图像以帮助仔细检查。

    C299用于增加相位裕度、但考虑到您使用了良好的 LC 值、将其删除不会导致任何问题。

    此致、

    进行了比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、刘建东

    感谢您的快速响应。

    在测量相关波形后、我将提供该波形。

    此外、PCB 文件很难在 Web 上公开、因此如果您提供了您的电子邮件地址、我们将通过电子邮件将其发送给您

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    请将 PCB 文件发送至 Jiandong-liu@ti.com

    此致、

    进行了比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘建东

    无法从客户处接收 PCB 光绘文件、因此仅将该器件作为图像发送。

    请检查电子邮件

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、刘建东  

    据说客户使用 C299来获得相位裕度。  

    我想检查相位裕度是否存在问题、即使我移除了 C299、我能否知道如何使用波形检查相位裕度?

    请检查。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    请在电子邮件中查找我的回复。

    此致、

    进行了比较。