您好、TI 专家。
以下电路使用 TPS564201进行配置。
-直流/直流块:4A (13V→5V)
如果在电路上施加 C299 (51pF、50V 可选)、则会产生噪声、如果移除 C299、则噪声消失。
Q1)电路是否存在任何问题? 您能否检查噪声的原因?
Q2)、对于 C299、它是可选的、但如果我将其删除、是否存在任何问题?
如果您有任何需要的数据、请告诉我们。
请检查并回答。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家。
以下电路使用 TPS564201进行配置。
-直流/直流块:4A (13V→5V)
如果在电路上施加 C299 (51pF、50V 可选)、则会产生噪声、如果移除 C299、则噪声消失。
Q1)电路是否存在任何问题? 您能否检查噪声的原因?
Q2)、对于 C299、它是可选的、但如果我将其删除、是否存在任何问题?
如果您有任何需要的数据、请告诉我们。
请检查并回答。
谢谢你。
您好 Grady、
请将 PCB 文件发送至 Jiandong-liu@ti.com。
此致、
进行了比较。