Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS552882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS61288、 TPS552882
尊敬的先生:
正在寻找符合以下规格的非隔离式直流/直流升压转换器或降压/升压转换器
输入电压:6VDC 至8.4VDC
输出电压:9V DC
输出电流:6A
请推荐合适的 IC。
此致
Murthy