This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非隔离式直流/直流升压转换器或降压/升压转换器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992624/non-isolated-dc-to-dc-boost-converter-or-buck-boost-converter

主题中讨论的其他器件:TPS61288TPS552882


尊敬的先生:

正在寻找符合以下规格的非隔离式直流/直流升压转换器或降压/升压转换器

输入电压:6VDC 至8.4VDC
输出电压:9V DC
输出电流:6A
请推荐合适的 IC。

此致
Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    TPS61288是距离最近的解决方案、请查看此器件。

    对于降压/升压器件、它是 TPS552882

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61288、
    这仅支持5A @ 9V 电流。
    该 IC 略低于我的电流要求。
    该 IC 是否支持针对更高电流的并行运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    可以将两个 IC 并联、并将 FB 和 COMP 引脚连接在一起。 此类解决方案应适用于此应用