请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87702 您好!
抱歉、如果我的 LP87702不需要5V 引导功能、
能否删除下图中的 L4? 是否有任何 PG0、PG1、GPO0信号也应移除?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.