This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702:LP87702 5V 引导功能!

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993853/lp87702-lp87702-5v-boot-function

器件型号:LP87702

您好!

抱歉、如果我的 LP87702不需要5V 引导功能、
能否删除下图中的 L4? 是否有任何 PG0、PG1、GPO0信号也应移除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果升压转换器不能正常工作、器件会根据使用的 OTP 向 PG 引脚产生电源正常故障和/或中断。 图片中使用的器件(LP87702D-Q1)将为升压转换器的 PG1引脚创建电源正常故障。

    即使移除电感器、升压器仍会尝试切换。 我不明白为什么这不起作用、但这不是器件支持的功能、TI 不推荐使用。

    此致、

    Samuli Piispanen