This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:低负载效率

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993489/bq25618-low-load-efficiency

器件型号:BQ25618

您好、先生、

我对 BQ25618在升压  模式下的低负载效率很好奇。 从数据表中可以  看出、低负载效率(小于500mA)与  连接到 SW 引脚的电感器值有关、因此我想知道如何在负载电流为200uA 时提高低负载效率。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lumina、

    默认情况下、充电器将在轻负载条件下进入升压模式下的 PFM、以帮助提高效率。

    使用2.2uH 而不是1.0uH 有助于提高效率和降低噪声、但会以减小解决方案尺寸为代价。 不建议使用大于2.2uH 的电感器、因为电感器电流纹波会变得太小、无法使 AEO 正常感应。

    此致、

    Ricardo