请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25618 您好、先生、
我对 BQ25618在升压 模式下的低负载效率很好奇。 从数据表中可以 看出、低负载效率(小于500mA)与 连接到 SW 引脚的电感器值有关、因此我想知道如何在负载电流为200uA 时提高低负载效率。
谢谢、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.