This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:欠压和过压设定值

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992940/tps2660-undervoltage-and-overvoltage-set-point

器件型号:TPS2660

有关 TPS26601的问题、数据表在第25页介绍了欠压和过压设定值(公式10和11)。

但 TPS26601设计计算器与数据表不同。  

https://www.tij.co.jp/jp/lit/zip/slvc681

我猜设计计算器是拼写错误(与分子和分母相反),它是正确的吗?

请参阅设计计算器上的 UV_Final 和 OV_Final 等式。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、

    设计计算器中的 UV_Final 和 OV_Final 公式正常。 请检查并告知我是否遗漏了任何内容。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的回复、

    数据表方程和设计计算器如下所示;

    ・数据表公式

    ・设计计算器

    OV_Final

    UV_Final

    例如、5Vin、R1:110kΩ Ω、 R2:20kΩ Ω、 R3:30.1kΩ Ω。 (请求接近 OVP:6V、UVLO:4V)

    数据表方程的结果为 OV_Final:5.64V、UV_Final:5.63V、但设计计算器为  OV_Final:6.33V、UV_Final:3.8V (请参阅下文)。

    如果有任何错误、请告诉我。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、

    其中 R1:110kΩ、 R2:20kΩ、 R3:30.1kΩ Ω、并使用数据表中的公式10和11。  您如何获得结果 OV_Final:5.64V 和 UV_Final:5.63V  ?   请告诉我  

    此致、

    Rakesh