有关 TPS26601的问题、数据表在第25页介绍了欠压和过压设定值(公式10和11)。
但 TPS26601设计计算器与数据表不同。
https://www.tij.co.jp/jp/lit/zip/slvc681
我猜设计计算器是拼写错误(与分子和分母相反),它是正确的吗?
请参阅设计计算器上的 UV_Final 和 OV_Final 等式。
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有关 TPS26601的问题、数据表在第25页介绍了欠压和过压设定值(公式10和11)。
但 TPS26601设计计算器与数据表不同。
https://www.tij.co.jp/jp/lit/zip/slvc681
我猜设计计算器是拼写错误(与分子和分母相反),它是正确的吗?
请参阅设计计算器上的 UV_Final 和 OV_Final 等式。
此致、
Satoshi
您好、Rakesh
感谢您的回复、
数据表方程和设计计算器如下所示;
・数据表公式
・设计计算器
OV_Final
UV_Final
例如、5Vin、R1:110kΩ Ω、 R2:20kΩ Ω、 R3:30.1kΩ Ω。 (请求接近 OVP:6V、UVLO:4V)
数据表方程的结果为 OV_Final:5.64V、UV_Final:5.63V、但设计计算器为 OV_Final:6.33V、UV_Final:3.8V (请参阅下文)。
如果有任何错误、请告诉我。
此致、
Satoshi