This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090A/UCD9081问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992925/ucd9090a-ucd9090a-ucd9081-questions

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD9081

大家好、

 这是我的客户第一次使用 UCD90A/UCD9081、他们有以下问题、需要您的回答。

UCD9090A 的8个数字输入是什么? 此功能是否与快速数字比较器相同?

2. UCD9081是否有数字输入? 其 ADDR1-4引脚是否可用作通用数字输入?

 UCD90A/UCD9081的关断时间是多少? 关断 时间由什么决定?  

我们 是否可以使用电阻分压器解决方案(12V 分压至3.3V)为 UCD90A/UCD9081供电?

UCD90A/UCD9081 可记录多少个故障历史记录?

6. UCD90A/UCD9081是否支持级联拓扑?  我们希望监控更多电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    UCD9081是一款简单得多的器件、而 UCD9090A 提供了许多增强功能。  

    请参阅下面我的评论。

    不可以、有 GPI (通用输入)用于接收0 (逻辑低电平)和1 (逻辑高电平)信号。  

    2.否、UCD9081没有 GPI 输入。

    3、关断时间有很多变化。 下降速率。  您有要求吗?

    4. 后分压器电压随12V 的变化而变化。 我们不建议采用这种方法。  

    5. UCD9090A 有26个故障日志条目,而 UCD9081只有6个。

    6.两者都可以支持级联,但 UCD9090A 由于具有 GPI,因此更加灵活。  https://www.ti.com/lit/pdf/slva902 除了 UCD9090A 和 UCD9081之外、我们还提供12/16/32通道解决方案等高密度解决方案。 这会有帮助吗?  

    此致

    Yihe