主题中讨论的其他器件:UCD9081、
大家好、
这是我的客户第一次使用 UCD90A/UCD9081、他们有以下问题、需要您的回答。
UCD9090A 的8个数字输入是什么? 此功能是否与快速数字比较器相同?


2. UCD9081是否有数字输入? 其 ADDR1-4引脚是否可用作通用数字输入?

UCD90A/UCD9081的关断时间是多少? 关断 时间由什么决定?
我们 是否可以使用电阻分压器解决方案(12V 分压至3.3V)为 UCD90A/UCD9081供电?
UCD90A/UCD9081 可记录多少个故障历史记录?

6. UCD90A/UCD9081是否支持级联拓扑? 我们希望监控更多电源轨。