This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600工作问题、请求原理图和 PCB 审查。

Guru**** 2516940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992557/ucc25600-ucc25600-operation-question-and-request-for-schematic-and-pcb-review

器件型号:UCC25600

您好、TI 专家。

UCC25600DR 应用于 SMPS 的 LLC 块。

有关使用 UCC25600的咨询、电路图和 PCB 审查请求。

(电路图和 PCB 很难在网上披露、因此如果您告诉我们您的电子邮件地址、我们将通过电子邮件提供。 请告诉我们您的电子邮件地址。)

----------------------------------------------------

[规格]

-交流输入:220VAC

- LLC 块输入:DC 390V

- LLC 块输出:直流361.5V、1A (361.5W)

- LLC 变压器规格

1.关于 LLC 操作的问题。

e2e.ti.com/.../_2800_UCC25600DR_29005F00_LLC_5F00_BLOCK_5F00_question.pdf

FET 在 LLC 模块运行期间裸片。
我认为输出电流过大、因此我尝试降低输出电流并对其进行操作、但结果是相同的。

问题1)在波形上、高侧和低侧之间的栅极波形似乎重叠。 正确吗?  应更正哪个部分?

问题2)电流在波形中关闭后瞬间上升。 应更正哪个部分?

问题3) 我请求查看电路图和 PCB 文件。  (如果有任何需要更正的器件、请告知我。)

电路图和 PCB 很难在网上披露、因此如果您告诉我们您的电子邮件地址、我们将通过电子邮件提供。  请告诉我们您的电子邮件地址。)

请检查并回答。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady

    您能否与  我的电子邮件地址 yunsheng-qu@ti.com 分享原理图和 PCB。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过邮件发送了原理图和 PCB 文件。
    请确认。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady

    我已经收到原理图和 PCB、请等待我的反馈。

    云生