This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:稳定性和误差放大器

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990774/tps55288-q1-stability-and-error-amplifier

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288LM5176

您好!

我在我的应用中使用 TPS55288作为降压/升压转换器。 输入电压:9-14V;输出电压:5-20V @ 5A。  

我在数据表的末尾准备好设计环路稳定性组件。 公式19-22都是合理的。 不过、公式23具有一个变量 REA、即误差放大器的输出电阻、我在数据表中找不到该值。 此应用是否特定? 如果是这样、我将使用内部反馈、该值是多少?

相同的公式23还具有 fcomz、fcomp1和 fcomp2。 我相信这些是来自增加的补偿组件。 但是、找到它们的公式是什么? 我希望能够绘制波特图、但不确定如何将这些值替换为我的外部组件。

最后、Webench 建议使用1.0uH 至1.2uH 范围内的电感器值、其频率范围为300-400kHz。 但是、当我浏览等式9和10时、我最终得到4-6 uH 范围内的电感值。 为什么等式和 Webench 之间有如此大的区别?   

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    我建议您使用 TPS55288计算工具进行设计、可以在 TPS55288文件夹页面中看到该工具。 它将向您显示计算出的外部组件、并帮助您设计补偿。

    无需知道确切的 REA 值。 它不会影响您计算补偿。

    反馈值取决于您在寄存器04h 中选择的反馈比。

    您是否需要从9V 输入电压输出100W?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  

    我可能不需要从9.0v Vin 输出100W、但希望从10.0V Vin 输出。 我假设这没有问题吗?

    -Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    如果您需要从10V 输入电压输出100W、TPS55288器件的温升将非常高、因为升压级 FET 都是集成的。 您可能需要为此应用使用 LM5176四开关降压/升压控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    您是通过这种方式确定它的吗?

    功率输出为100W、估计效率为95%、耗散的功率约为5W。 器件的 θ JA 为47.5 C/W (应用中可能更低)、因此这将是200°C 以上的温升  

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :为了精确、我的应用需要80W 输出、而不是100W。 我正在尝试设计100W 的功率、但"仅"80W 是必需的。 话虽如此、对于20V 4A 稳态输出、您建议的最小输入电压是多少? 为了得出这一结论、使用了哪些有关升压侧 FET 的设计公式? 我还必须支持5V@5A、9V@5A 和12V@5A、 因此我需要降压/升压选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    是的、对于20V/4A 稳态输出、 当输入电压为12V 时、TPS55288 IC 温度约为80度、已在 EVM 上进行测试。 是否接受? 热阻因 PCB 尺寸、铜厚度而异、因此不同情况下的热性能可能有所不同。

    您可以在 TI.com 上找到集成了效率、损耗和热上升计算的 TPS55288计算工具。