主题中讨论的其他器件:TPS55288、 LM5176
您好!
我在我的应用中使用 TPS55288作为降压/升压转换器。 输入电压:9-14V;输出电压:5-20V @ 5A。
我在数据表的末尾准备好设计环路稳定性组件。 公式19-22都是合理的。 不过、公式23具有一个变量 REA、即误差放大器的输出电阻、我在数据表中找不到该值。 此应用是否特定? 如果是这样、我将使用内部反馈、该值是多少?
相同的公式23还具有 fcomz、fcomp1和 fcomp2。 我相信这些是来自增加的补偿组件。 但是、找到它们的公式是什么? 我希望能够绘制波特图、但不确定如何将这些值替换为我的外部组件。
最后、Webench 建议使用1.0uH 至1.2uH 范围内的电感器值、其频率范围为300-400kHz。 但是、当我浏览等式9和10时、我最终得到4-6 uH 范围内的电感值。 为什么等式和 Webench 之间有如此大的区别?
谢谢、
Rob