This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531-Q1:UCC27531-Q1更换

Guru**** 2381720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531, TDC1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992274/ucc27531-q1-ucc27531-q1-replace

器件型号:UCC27531-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27531TDC1000

我目前正在为 VDD 提供30V 电压、一切都运行良好、输入最大值为5V  

我想寻找一款功能/封装与 UCC27531相似但具有更高电压 VDD 输入的新 IC。 (约45 - 50V)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品系列中目前没有 VDD 范围超过35V 的低侧驱动器。

     在 SiC 或 IGBT 采用双极电源实现负关断的情况下、大多数栅极驱动拓扑通常不需要超过25V-28V 的栅极驱动电压。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、  

    非常感谢您的回答。  

    UCC27531的当前设计为

    VDD - 30V  

    IN -来自 TDC1000 、665Khz 的 TX 信号(峰值为5V)

    EN 连接到 IN  

    OUTH 连接到超声波发送器(TX 引脚)  

    因此、基本而言、它现在将信号电压峰值"上拉"至30V

    请问有没有其他放大器 IC 可以用这个频率实现这个目的吗?  

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请记住、我们的驱动器通常用于驱动 MOSFET 等容性负载。

    您可以通过发布包含应用详细信息的单独主题与放大器团队进行核实。

    同时、我将把这个线程标记为"已解析"。

    但是、如果您有其他栅极驱动器问题、请告知我们。

    谢谢。

    -Mamadou