请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27531-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC27531、 TDC1000
我目前正在为 VDD 提供30V 电压、一切都运行良好、输入最大值为5V
我想寻找一款功能/封装与 UCC27531相似但具有更高电压 VDD 输入的新 IC。 (约45 - 50V)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我目前正在为 VDD 提供30V 电压、一切都运行良好、输入最大值为5V
我想寻找一款功能/封装与 UCC27531相似但具有更高电压 VDD 输入的新 IC。 (约45 - 50V)