请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
在我们的4节电池 BMS 中,我们使用的是 BQ7791506。
1 -手动短路测试 BMS 工作正常、无短路故障。
2- 使用 BMS 测试仪进行短路测试时,BMS 显示短路持续时间9999,但 BMS MOFETS 正常,BMS 测试仪显示 测试失败。
关于测试设置、
>手动测试:电池组制作。 负载端子手动短路:通过标准:BMS 不应损坏
>BMS 测试:模拟电池组。 它会创建短路条件并进行监控。 发生短路时、它会显示延迟持续时间。 在本例中、它显示9999uS。 BMS 测试仪没有太多细节。
任何想法或建议,为什么 它在测试仪上“失败”。 ?
此外 、我还想让 TI 团队审查该原理图。 请启用私人消息、以便我可以发送原理图进行审阅。
谢谢、此致、
Anil