This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:短路测试-通过实验室设置、BMS 测试仪失败

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992668/bq77915-short-circuit-test---passes-on-lab-setup-fails-on-bms-tester

器件型号:BQ77915

您好!

 在我们的4节电池 BMS 中,我们使用的是 BQ7791506。

1 -手动短路测试 BMS 工作正常、无短路故障。
2- 使用 BMS 测试仪进行短路测试时,BMS 显示短路持续时间9999,但 BMS MOFETS 正常,BMS 测试仪显示 测试失败。

关于测试设置、

>手动测试:电池组制作。 负载端子手动短路:通过标准:BMS 不应损坏
>BMS 测试:模拟电池组。 它会创建短路条件并进行监控。 发生短路时、它会显示延迟持续时间。 在本例中、它显示9999uS。  BMS 测试仪没有太多细节。

任何想法或建议,为什么  它在测试仪上“失败”。 ?

此外 、我还想让 TI 团队审查该原理图。 请启用私人消息、以便我可以发送原理图进行审阅。

谢谢、此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我不熟悉您的测试仪、因此很难说出您看到这一结果的原因。 我将向您发送一个 E2E 连接请求-您可以接受此请求、我可以查看您的原理图。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    是的、这是第三方 BMS 测试仪设施。 尝试获取  有关测试仪的更多详细信息。

    此致、

    Anil