请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS745-Q1 大家好、
我的客户使用 TPS74533PWWDRBRQ1并询问 PG 端口上的上拉电阻器的最大可用值。
在数据表中、建议使用10k Ω 至100k Ω、但客户希望使用更大的上拉电阻器来降低系统静态电流。
我想如果高电平输出电压 VOH (PG)远高于负载电阻、它可能会降低。
除此之外、从器件的角度来看、使用大于100k Ω(如1Mohm)的上拉电阻器是否存在任何负面问题?
此致、