This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:PG 上拉电阻器

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992529/tps745-q1-pg-pull-up-resistor

器件型号:TPS745-Q1

大家好、

我的客户使用 TPS74533PWWDRBRQ1并询问 PG 端口上的上拉电阻器的最大可用值。

 在数据表中、建议使用10k Ω 至100k Ω、但客户希望使用更大的上拉电阻器来降低系统静态电流。

我想如果高电平输出电压 VOH (PG)远高于负载电阻、它可能会降低。

除此之外、从器件的角度来看、使用大于100k Ω(如1Mohm)的上拉电阻器是否存在任何负面问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    您可以解决的问题是,由于流经 FET 的泄漏电流的 I*R 下降乘以上拉电阻器,VOH 电平将更低。 是否可以使用更大的电阻器取决于具体应用、 具体取决于上拉电压值和监控 PG 信号的 IC 的高电平输入电压(VIH)。

    如果 VOH 使用较大的电阻器来满足客户的应用需求、则无需考虑使用较大的 PG 上拉电阻器。